This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:咨询 Vminboost、净空电压、自适应电压控制

Guru**** 2494535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717031/lp8863-q1-consult-vminboost-headroom-voltage-adaptive-voltage-control

器件型号:LP8863-Q1

设计

由于 TI 的其他 P/N 或其他品牌 LED/背 光驱动器没有提到"Vminboost"、只是为了将 Vmaxboost 设置为开路保护、
您能解释一下 Vminboost 值存在的意义和功能吗?谢谢

2.下面是我对"Vminboost value"的理解: “当 I (LED 电流)降低导致 LED 总电压降低时,会导致触发 LED_DRV_headroom +500mV (尚未触发短路_LED_threshold),因此自适应控制降低电压,实际上,它只需要降低到(最小 LED 电压+余量), 为了获得裕度、建议 Vminboost 可能小于最小 LED 电压" 我的理解是否正确?

如果我设置的 Vminboost 下的最小 LED 灯串电压、会发生什么情况?

图26显示"仅一个高于阈值的输出(LED0)、自适应控制没有变化、当所有 LED0-5输出都高于阈值时、自适应控制会降低电压" 、因此超过阈值的通道数将导致自适应控制降压? EXG.3输出高于阈值,自适应控制将改变?

余量电压可以在引脚 LED0-5上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.由于 TI 的其他 P/N 或其他品牌 LED/背 光驱动器没有提到"Vminboost",只是为了将 Vmaxboost 设置为开路保护,您能解释一下 Vminboost 值的存在意义和功能吗?谢谢

    LP8863对输出电压使用数字环路控制。 设置 Vmaxboost 还会将 Vminboost 一起设置。 设置 Vminboost 没有特殊用途。 但必须确保 Vminboost 低于一个灯串中可能的最低 LED 正向总电压。

    2.下面是我对"Vminboost value"的理解: “当 I (LED 电流)降低导致 LED 总电压降低时,会导致触发 LED_DRV_headroom +500mV (尚未触发短路_LED_threshold),因此自适应控制降低电压,实际上,它只需要降低到(最小 LED 电压+余量), 为了获得裕度、建议 Vminboost 可能小于最小 LED 电压" 我的理解是否正确?

    是的,正确。

    如果我设置的 Vminboost 下的最小 LED 灯串电压、会发生什么情况?

    升压输出将保持在 Vminboost、不会进一步降低。

    图26显示"仅一个高于阈值的输出(LED0)、自适应控制没有变化、当所有 LED0-5输出都高于阈值时、自适应控制会降低电压" 、因此超过阈值的通道数将导致自适应控制降压? EXG.3输出高于阈值,自适应控制将改变?

    所有通道输出都不能超过阈值、因此会降低输出电压。 如果只有3个通道超过阈值、其余通道低于阈值、则自适应控制将不会改变输出电压。

    余量电压可以在引脚 LED0-5上进行测试?

    余量电压通常为0.55V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xianghao

    感谢您的回复、

    如果我设置的 Vminboost 下的最小 LED 灯串电压、会发生什么情况?

    升压输出将保持在 Vminboost、不会进一步降低。

    那么、这种情况会比自适应电压控制正常增加功耗?

    余量电压可以在引脚 LED0-5上进行测试?

    余量电压通常为0.55V。

    因此,引脚 LED0-5的正常电压范围为0.55V 至0.55V+0.5V (迟滞)?

    新问题:如果寄存器[复位="值"]也是寄存器的默认值吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我设置的 Vminboost 下的最小 LED 灯串电压、会发生什么情况?

    升压输出将保持在 Vminboost、不会进一步降低。

    那么、这种情况会比自适应电压控制正常增加功耗?

    是的、设置适当的 Vminboost 和 Vmaxboost 可以避免功耗。 LP8863支持足够宽的 Vmaxboost 和 Vinboost

    余量电压可以在引脚 LED0-5上进行测试?

    余量电压通常为0.55V。

    因此,引脚 LED0-5的正常电压范围为0.55V 至0.55V+0.5V (迟滞)?

    是的

    新问题:如果寄存器[复位="值"]也是寄存器的默认值吗?

    是的