This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54560:检查我的理解

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717341/webench-tools-tps54560-checking-my-understanding

器件型号:TPS54560

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想根据 tps54560进行设计。 输入电压44-60V、输出电压12V、输出电流2.5A

我将这些信息输入到网站上的 Web 设计器部分、然后点击"开放式设计"

我已经完成了一个仿真来查看波特图。 但是、在低频率增益框中、我得到以红色突出显示的数字。 这是警告吗?

我还执行了重新编译、选择了自动补偿并对设计应用更改。 结果是

同样、红色高亮显示是否为警告?

增益裕度看起来很低、但我本想建议会让事情变得更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    是的、红色框是警告。 如果将鼠标悬停在红色区域(或其中任何值)上、您可以看到建议输入的说明。 请参见下图。

    对于此部件,我们建议您将低频率增益设置为>70dB,因此原始62dB 会发出警告。

    我已经重新补偿了、并找到了与您相同的结果。 它建议了相位裕度和增益裕度不足的器件(我们的工具不足以满足您的应用需求)。

    返回 Re-Comp 并使用优化调节滑块。 将其推向右侧、走向绩效。 这将为您提供不带警告的比较值。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、
    感谢您的回答、我们提供了很多帮助。

    您是否能够就这些设计中我应该实现的相位和增益裕度(或范围)提出建议?

    霍华德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    相补角:我喜欢在45度和60度之间进行拍摄。 越低、在负载瞬态中恢复速度就越快、这种情况下恢复速度就越快、这意味着恢复过程中的过冲越大。 过低意味着过冲会变得更糟并振铃。

    增益裕度:-10dB 是良好的、但负值(-20dB)越大越好。

    交叉频率:这是系统对负载瞬态等瞬态的响应速度。 越高越好、因为它越快(意味着 VOUT 偏离稳压的时间越短、意味着下冲/过冲越少)。 但过高可能会导致问题。 保持在 FSW/10以下。 我喜欢~20kHz、但10kHz 也能正常工作。

    老实说、任何仿真都不会告诉您电路板的确切运行方式。 我建议您在 WEBENCH 上获取一些好东西、然后制作电路板、绘制波特图并尝试一些负载瞬变。 如果它在您的规格内不起作用、请移出这些 comp 值、直至它起作用。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sam、这是一个好建议。