This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:Q2如何工作

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716691/tps65150-how-does-q2-work

器件型号:TPS65150

内部开关 Q2何时准确导通和关断? 它是仅在输出负载太小且需要通过电感器从输出侧放电流时开启、还是在 Q1的每个关断周期中开启 Q2? 我们观察到、即使在整流器二极管 D1从 PCB 上提出时、仍能维持10.5V 的输出目标电压。 感谢您的澄清。 此致、Falk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此问题通知了我们的专家。 请于2018年10月8日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Falk、
    正如我们在手机上讨论的、当负载非常轻时、Q2被打开以保持输出电压调节。
    当我找到更多信息时、我将通过电子邮件直接与您沟通、因此我将关闭此主题。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,辽家!