请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65150 内部开关 Q2何时准确导通和关断? 它是仅在输出负载太小且需要通过电感器从输出侧放电流时开启、还是在 Q1的每个关断周期中开启 Q2? 我们观察到、即使在整流器二极管 D1从 PCB 上提出时、仍能维持10.5V 的输出目标电压。 感谢您的澄清。 此致、Falk
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
内部开关 Q2何时准确导通和关断? 它是仅在输出负载太小且需要通过电感器从输出侧放电流时开启、还是在 Q1的每个关断周期中开启 Q2? 我们观察到、即使在整流器二极管 D1从 PCB 上提出时、仍能维持10.5V 的输出目标电压。 感谢您的澄清。 此致、Falk