This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:设计验证

Guru**** 2494545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715904/bq24610-design-verification

器件型号:BQ24610

您好!

我计划使用 BQ24610电池充电 IC 为7.4V、10Ah 容量的电池充电,电池应在4小时内完全充电,请记住,我已经制作了电路。 请核实并提供您的宝贵反馈。

我对 BTST、PH、LODRV、HIDRV 引脚的功能不太了解、为什么会使用这些 N 个固件? 是否有人可以向 我解释该部件的流程?

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、
    N 个 MOSFET 用于此同步降压转换器操作。 HIDRV 是用于驱动降压转换器的高侧 FET (HSFET)的栅极电压、而 LODRV 用于驱动降压转换器的低侧 FET (LSFET)。 由于 N MOSFET 需要比源极电压更高的栅极电压来驱动它、因此使用自举电路来提供 HSFET 驱动器的正电源、这是 BTST。 pH 是开关节点、位于 LSFET 漏极、HSFET 源极和电感器的结点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manishankar、

    感谢您的回复  

    对于预充电电流还有一些疑问。 数据表中有一个公式要求 Viset2计算预充电电流。这里有两个未知参数,所以必须假定一个参数,应该假设哪个系数,我是否应该假设预充电电流,请建议?

    当未连接 adpator 时 、IC 将如何获得 VCC 电压、因为在数据表中、它指定 ACDRV#引脚被拉至 VCC 引脚、并且除了适配器输入之外、我无法与 VCC 进行任何物理连接?

    当 ACDRV 为高电平时、Q1关断、现在如果我将适配器连接到它、开关将如何发生?

    请尽快回复。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、
    第9.3.4节中的公式4给出了预充电电流的设置。 Viset2是根据 R15和 R16的电阻分压器设置进行设置的(用户指南原理图)。 Viset2将是上拉电压与接地之间的分压、与您的电阻器设置无关。 RSR 是连接在 SRP 和 SRN 之间的感测电阻(建议使用10mΩ Ω)。 无需考虑任何因素、因为用户能够根据其应用程序配置这些值。

    2.未连接适配器时、VCC 将为低电平、并且作为<SRN (if battery is connected) then ACDRV is pulled to VCC. ACFET 是一种 PFET、这意味着栅极电压为负的 w.r.t 源极电压、用于将其导通。 在这种情况下、栅极和源极电压将等于 VCC 保持 PFET 关闭、这将防止电池反向放电。 这里的关键不是 VCC 上的实际电压、而是 ACFET 的栅极电压和 ACFET 的源极电压。

    3.插入适配器且存在 VCC 时,设备退出睡眠模式(如果 VCC>SRN),在30ms 延迟后,内部稳压器将 ACDRV 设置为 VCC-6V,以打开 ACFET,将适配器连接到系统,并可能发生切换。