请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
我计划使用 BQ24610电池充电 IC 为7.4V、10Ah 容量的电池充电,电池应在4小时内完全充电,请记住,我已经制作了电路。 请核实并提供您的宝贵反馈。
我对 BTST、PH、LODRV、HIDRV 引脚的功能不太了解、为什么会使用这些 N 个固件? 是否有人可以向 我解释该部件的流程?
此致、
Karthik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Manishankar、
感谢您的回复
对于预充电电流还有一些疑问。 数据表中有一个公式要求 Viset2计算预充电电流。这里有两个未知参数,所以必须假定一个参数,应该假设哪个系数,我是否应该假设预充电电流,请建议?
当未连接 adpator 时 、IC 将如何获得 VCC 电压、因为在数据表中、它指定 ACDRV#引脚被拉至 VCC 引脚、并且除了适配器输入之外、我无法与 VCC 进行任何物理连接?
当 ACDRV 为高电平时、Q1关断、现在如果我将适配器连接到它、开关将如何发生?
请尽快回复。
此致、
Karthik