请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS561201 您好!
我们希望使用 TPS561201从12V 电源生成5.4V 电压。 在数据表中、VFB 的定义典型值为0.768V。 我们以10k 作为 R1、60.4k 作为 R2、我们期望5.4V。 但我们测量的 VFB 为0.8V、输出为5.59V。 我们不理解数据表、因为在0.8V 时、IVFB=0µA μ A。 正确吗?
稳压器的正确值是多少?
谢谢你
此致 Michael