This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:TPS561201反馈值

Guru**** 2494545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715529/tps561201-tps561201-feedback-value

器件型号:TPS561201

您好!

我们希望使用 TPS561201从12V 电源生成5.4V 电压。 在数据表中、VFB 的定义典型值为0.768V。 我们以10k 作为 R1、60.4k 作为 R2、我们期望5.4V。 但我们测量的 VFB 为0.8V、输出为5.59V。 我们不理解数据表、因为在0.8V 时、IVFB=0µA μ A。 正确吗?

稳压器的正确值是多少?

谢谢你

此致 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    您是否使用 NP 负载测试了 FB 电压?
    再次添加一些负载、例如500mA 测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢您的回复、我会尝试一下、但我们不需要500mA 电流。 我们采用该部件、因为它具有 ECO 模式。 只有在某些峰值(5ms)中、我们才需要 ca. 250mA。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    添加100mA 负载即可进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    500mA 时、我将获得正确的输出。 我现在已经降低了 R1/R2、这样我的负载将获得预期输出值。

    谢谢你。