This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:并联 VDD 基准

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715865/lm25066-connect-the-vdd-reference-in-parallel

器件型号:LM25066

您好!  

同时使用4个 LM25066时、我们还可以将4 VDD 引脚连接在一起吗? 由于它用于寻址、因此如果失败、则不能使用它。  

请告诉我、如果有人担心将 VDD 连接在一起。  

对于地址解码器、我们是否知道阈值电压? 我最初使用的是来自外部的3.3V 电压、因此无法使用。 我想知道我们是否可以使用外部源在该引脚上提供电压。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不建议将所有 VDD 引脚从单点故障冗余连接在一起。

    地址线路可耐受高达5V 的电压、并且可使用外部源对其进行配置

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    如果没有其他后续问题、请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh