请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25066 您好!
同时使用4个 LM25066时、我们还可以将4 VDD 引脚连接在一起吗? 由于它用于寻址、因此如果失败、则不能使用它。
请告诉我、如果有人担心将 VDD 连接在一起。
对于地址解码器、我们是否知道阈值电压? 我最初使用的是来自外部的3.3V 电压、因此无法使用。 我想知道我们是否可以使用外部源在该引脚上提供电压。
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.