请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 大家好、:
我们遇到了有关 VREF_COMMAND (D8h)设置的问题。
客户移除低侧反馈电阻器并测量输出电压、在本例中客户认为 Vout = Vref。
当他们设置 D8h = 0x00h 时、Vout = 0.65V、这与规格不匹配。 它们设置 D8h = 0x7Fh、可以得到正确的值---- 1.87V。
是否有任何可能的原因导致此问题?
客户的原理图如下所示。