This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:Vref_command 设置问题

Guru**** 2494395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716498/tps65400-vref_command-setting-issue

器件型号:TPS65400

大家好、:

我们遇到了有关 VREF_COMMAND (D8h)设置的问题。

客户移除低侧反馈电阻器并测量输出电压、在本例中客户认为 Vout = Vref。

当他们设置 D8h = 0x00h 时、Vout = 0.65V、这与规格不匹配。 它们设置 D8h = 0x7Fh、可以得到正确的值---- 1.87V。

是否有任何可能的原因导致此问题?

客户的原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将研究这个问题。 可能需要一些时间来进行测试。
    我有一个问题、在测量0.65V 时、是否存在任何负载?

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因是当 Vout 设置为0.65V 时、环路不再稳定。

    当 Vref=0.65V 时、您可以探测 SW 波形、您会发现异常波形。 是我在您的条件下的测试结果。

    电流补偿专为更高的输出电压而设计。 如果您的设计中的输出电压为0.65V、则需要重新设计补偿网络。

    e2e.ti.com/.../Different-Vref.xlsx

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam:

    调整 DFH 是否有用? 或其他寄存器可以改进它。

    我的计算如下、您能帮助进行双次检查(RC、CC、Croll)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sam:

    如果 Fsw = 2MHz、Vin = 12V、Vout = 0.6V

    这是可以的吗? 我认为准时将小于最小值、对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它无法通过调整转换速率(DFH)来帮助 ON 稳定性问题。

    为了避免最短导通时间限制、应使用 TON_MIN MAX 值(数据表中为150ns)进行计算。
    这意味着、如果 fsw=2MHz、Vin=12V、最小 Vout 应为3.6V。
    因此、0.6V 和3.3V 输出电压都不能正常工作...

    您可能必须降低 Fsw 或 VIN。 请发布新值、然后我可以帮助检查补偿设计。 谢谢。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sam:

    复制它。

    另一个问题是、如果客户希望通过 VREF_COMMAND 设置(D8h)更改 Vout、

    有副作用吗? (例如:赔偿或其他.)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该一直很好

    补偿网络可以与新的输出电压良好配合使用。

    2.未触及最短导通时间(EC 表中的最大值、150ns)限制。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sam:

    感谢您的回复。