主题中讨论的其他器件:SN6505A、 SN6505B
您好!
我按照以下方式修改了 SN6505A EVM:
-将 SN6505A 替换为 SN6505B
-将 WI 750315240替换为 WI 760390015
输入电压现在为3.3V、而不是5V。
现在、我有了 SN6505数据表(表3)中推荐用于3.3V 至5V 转换器的器件。
到目前为止、隔离式转换器的一切工作正常。
如果我 在 LDO (TPS74701)输出端执行0至100mA (47欧姆电阻)的负载阶跃、我将获得可稳态输出。 输出端的纹波电压如下:
频率:约为165kHz
-振幅(Vpp):大约93mV
在将电容器安装到 SN6505A EVM 上后、我认为 TPS74701的所有要求都得到了满足。
我是否需要在 LDO 输出端增加电容才能获得稳定的输出?
如果是、什么是合理的值?
还是推挽式转换器与 LDO 组合的问题?
谢谢、此致、
Patrick