This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505AEVM:LDO 输出不稳定

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B, TPS74701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715241/sn6505aevm-instability-of-ldo-output

器件型号:SN6505AEVM
主题中讨论的其他器件:SN6505ASN6505B

您好!

我按照以下方式修改了 SN6505A EVM:

-将 SN6505A 替换为 SN6505B
-将 WI 750315240替换为 WI 760390015

输入电压现在为3.3V、而不是5V。

现在、我有了 SN6505数据表(表3)中推荐用于3.3V 至5V 转换器的器件。
到目前为止、隔离式转换器的一切工作正常。

如果我 在 LDO (TPS74701)输出端执行0至100mA (47欧姆电阻)的负载阶跃、我将获得可稳态输出。 输出端的纹波电压如下:
频率:约为165kHz
-振幅(Vpp):大约93mV

在将电容器安装到 SN6505A EVM 上后、我认为 TPS74701的所有要求都得到了满足。

我是否需要在 LDO 输出端增加电容才能获得稳定的输出?
如果是、什么是合理的值?

还是推挽式转换器与 LDO 组合的问题?

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    很抱歉、您遇到了这方面的问题。 电压纹波的165kHz 频率可疑地接近 SN6505A 160kHz 频率的开关频率。 我知道您说过您已将 SN6505A 替换为 SN6505B、但您能为我验证 IC 吗? 此外、如果您不介意、请仔细检查电阻器值。 在发生事故时以一定的数量级关闭、即4.7欧姆会导致更高的负载、因此您会看到相对较高的纹波。 EVM 上应该已经有足够的电容、所有其他东西应该一起玩得很开心。 您是否也能够提供纹波的示波器截图?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    我已经仔细检查了负载电阻器和推挽驱动器。 一切都很好。 SN6505B 已组装(标记为"650B")、LDO 负载有一个47欧姆电阻器。 (负载电流约为100mA)

    仅当我在 LDO 输出端有负载瞬态时才会发生振荡。 在连接负载的情况下启动 工作正常。

    已附加 两 个示波器快照 、其中显示了从0到100%的负载瞬态、振荡在瞬态之后立即开始(请参阅下面的)。

    推挽式转换器的开关频率接近420kHz。

    由于 LDO 的输出电容(10uF)接近于数据表中的最小建议值、我认为我必须增大该值(?)。

    此致、

    Patrick



    图1:
    CH1:LDO 输出电压(交流耦合)
    通道2: LDO 负载电流
    CH3:LDO 输入电压(直流耦合)

    图2:
    CH1:LDO 输出电压(直流耦合)
    通道2: LDO 负载电流
    CH3:LDO 输入电压(直流耦合)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我非常感谢示波器照片。 因此、我看到从空载到100mA 的转换非常快(< 2µs μ s)。 遗憾的是、这种快速的瞬态很可能会导致 LDO 不稳定并导致您看到的纹波。 要测试该理论、请尝试将从0斜升至100mA、速度降低几倍、即100µs μ s。 您还可以尝试保持相同的瞬态负载条件、但移除 LDO 并将负载直接连接到整流器二极管的 Vout。 如果在这种情况下纹波本身不存在、则 LDO 可以确定问题所在。 如果您的应用需要您迄今为止测试过的快速负载瞬态、那么向 LDO 添加输出电容将有助于在瞬态期间稳定输出。 尝试以5到10µF 的增量增加电容、直到稳定度得到改善。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我一段时间没有听到你的声音。 您是否能够解决您的问题?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    导致不稳定性的肯定是 LDO。 在 LDO 输出端添加另一个10uF 电容器可以解决该问题。

    此致、

    Patrick