请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217CEVM 主题中讨论的其他器件:LM5576
在数据表中、PB_IN 引脚被内部连接至5V、并且可通过低电平使能被外部连接至 GND。
但是、当我使用 TPS65217C 时、一些 TPS65217C 可以与 PB_IN 悬空一起工作、而一些 TPS65127C 可以与 PB_IN 连接到 GND 一起工作。
那么、处理 PB_IN 引脚的正确方法是什么? 通过特定电阻器连接到高电平或 GND 是否合适?