This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:LM5576:TPS65217C 的 PB_IN 引脚连接

Guru**** 2494395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717182/tps65217cevm-lm5576-the-pb_in-pin-connection-of-tps65217c

器件型号:TPS65217CEVM
主题中讨论的其他器件:LM5576

在数据表中、PB_IN 引脚被内部连接至5V、并且可通过低电平使能被外部连接至 GND。
但是、当我使用 TPS65217C 时、一些 TPS65217C 可以与 PB_IN 悬空一起工作、而一些 TPS65127C 可以与 PB_IN 连接到 GND 一起工作。
那么、处理 PB_IN 引脚的正确方法是什么? 通过特定电阻器连接到高电平或 GND 是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    数据表中的第8.3.3节"按钮监视器(PB_IN)"包含有关按钮检测的更多信息。

    如果客户电路中有一个按钮、则该按钮应将 PB_IN 连接到 GND。 如果他们的设计中没有按钮、则取决于他们为系统供电的方式。 图24 (全局状态图)显示了可能的上电情况。 从关断状态开始、USB 或交流检测可能会导致上电、因此如果使用了这些检测、则 PB_IN 可以悬空。 如果在未插入 USB 或交流电源的情况下需要启动条件、则需要在 PB_IN 上生成下降沿。

    如图24右上角所示、如果 PB_IN 连接到 GND、则8s 后器件将复位(长按键、类似于电话/智能手表/等)。

    如果您对其操作有更多疑问、或者与问题标题中列出的 LM5576有任何关系、敬请告知。