This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:BQ78PL116

Guru**** 2494395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715071/bq78pl116-bq78pl116

器件型号:BQ78PL116

我将 bq78pl116用于4节电池组。  

我的一个失败是,我的电芯1低,2.9V,其他是3.53V。 当我尝试将电池1上的输入电容从30uF 更改为40uF 时、电池1、2、3、4变为3.3V、4.7V、0.9V、4.6V。

电芯2、3、4的输入电容为30uF。  

我的问题是、输入电容如何影响电池电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主题已分配给我。 我将在下周内回复。 这个部分很旧、我们需要重新搜索以找到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否在之前平衡的电池组上? 电池平衡电容器、如图5、C7、C17、C19、C21、 如果这些是您所引用的值、则必须具有相同的值。 您不能更改它们、也不能将它们与另一个不同、因为这会改变内部 ADC 多路复用器块所见的电容。 遗憾的是、我找不到任何显示简化引脚图的文档。 但是、我们知道、无源组件的默认值已成功用于3s、4s 实施方案。