请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG5200 主题中讨论的其他器件: LMG1020、 LMG1205、 UCD7138
大家好、
我的 mΩ 想知道为什么我们的 LMG5200具有15 μ A 且仅允许10A 电流。 mΩ 看到其他公司的 GaN 在14 μ m 的电流下甚至可能具有30A、40A。
请帮助回答此问题吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 James:
是的、您可以在电路的次级侧为每个同步整流使用两个 LMG5200、也可以使用分立式驱动器、并根据您的电流电平选择 EPC FET。 LMG1020和 LMG1205驱动器以及 UCD7138同步 FET 驱动器。
请参阅 http://www.ti.com/tool/PMP20637上有关使用 GaN 的 LLC的更多信息。 这是一个1kW LLC 参考设计、您可以使用相同的设计方法将功率降低到240W。
谢谢、此致、
连