This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:mΩ μ A GaN、这种情况下的最大电流是多少?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG1020, LMG1205, UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715526/lmg5200-15-m-gan-what-s-the-maximum-current-for-this

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: LMG1020LMG1205UCD7138

大家好、

我的 mΩ 想知道为什么我们的 LMG5200具有15 μ A 且仅允许10A 电流。 mΩ 看到其他公司的 GaN 在14 μ m 的电流下甚至可能具有30A、40A。

请帮助回答此问题吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    只是想让你知道我看到了你的帖子。 让我和利兴一起检查一下、他应该很快回来。 您知道竞争对手器件吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的提问。 我们的 LMG5200额定电流为10A、考虑到热限制以及电子迁移导致的可靠性。 您可以在10A 以上的电流下运行一段时间、但不建议长时间运行。  

    谢谢、此致、

    连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、

    我的客户正在使用480V 至24V (240W)的 LLC 拓扑、LMG5200是否适合次级侧? 或者您是否有更好的解决方案?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、您可以在电路的次级侧为每个同步整流使用两个 LMG5200、也可以使用分立式驱动器、并根据您的电流电平选择 EPC FET。 LMG1020和 LMG1205驱动器以及 UCD7138同步 FET 驱动器。  

    请参阅 http://www.ti.com/tool/PMP20637上有关使用 GaN 的 LLC的更多信息。 这是一个1kW LLC 参考设计、您可以使用相同的设计方法将功率降低到240W。  

    谢谢、此致、