This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:第一个充电周期仅达到98%

Guru**** 2494395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717050/bq40z50-first-charge-cycle-only-goes-to-98

器件型号:BQ40Z50

我已根据 BQ40Z50制作了 BMS。 完成了学习周期、生成了一个黄金文件。

第一次电池组充电、大多数电池组在98%左右停止充电、从未达到99%或100%(我已设置为要求 EOC 成功达到100%)。

这是因为它所了解的 FCC 高于平均电池组吗? 我如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的充电终止设置是什么? 您可以将 CSYNC 设置为在发生一次侧充电终止时将 RM 同步到 FCC。 这将解决您的100% RSOC 要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经设置了该设置。 那么、我假设在满足 VCT 前必须关闭充电器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 没错。