请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 我已根据 BQ40Z50制作了 BMS。 完成了学习周期、生成了一个黄金文件。
第一次电池组充电、大多数电池组在98%左右停止充电、从未达到99%或100%(我已设置为要求 EOC 成功达到100%)。
这是因为它所了解的 FCC 高于平均电池组吗? 我如何解决这个问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.