This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:断电时输出电压

Guru**** 2494045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717116/tps54340-voltage-at-output-when-powered-off

器件型号:TPS54340

您好!

TPS54340在进行如下配置时的行为方式:

假设初始条件为 VIN = 0V、VOUT = 13.5V。   我对两种情况感兴趣:  

当 CIN = 32uF (大容量陶瓷电容)时

2.当 CIN = 4400uF (铝电解质)时

具体而言、我担心这可能会损坏器件。   更具体地说、可以流经内部高侧开关体二极管的最大电流是多少?    

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、

    遗憾的是、我们未对其进行规格说明、因此无法保证任何特定条件下的性能。

    我运行了几次 silms、看起来这个设置可能会在几毫秒内拉几安培、这可能有点过大。 但这也是我对 BESR、L、C、什么是热插拔、插入速度如何... 您可以运行自己的 sims 进行双重检查、但我无法保证这不会损坏器件。

    Sam