请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340 您好!
TPS54340在进行如下配置时的行为方式:
假设初始条件为 VIN = 0V、VOUT = 13.5V。 我对两种情况感兴趣:
当 CIN = 32uF (大容量陶瓷电容)时
2.当 CIN = 4400uF (铝电解质)时
具体而言、我担心这可能会损坏器件。 更具体地说、可以流经内部高侧开关体二极管的最大电流是多少?
Don
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.