请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B67-Q1 大家好、团队成员
我的汽车客户在其汽车信息娱乐系统中使用 TPS7B6701-Q1将 CAN 和 MCU 的 VBATT 14.4V 转换为5V。 它们发现、在重新 ID 电源循环测试期间、输出出现尖峰。 这里是波形和原理图。 是否有任何解决此问题的建议?
CH1 (黄色): TPS7B6701-Q1的输入电压、5V/Div
CH2 (蓝色):TPS7B6701-Q1的输出电压、2V/Div
客户电路图:
谢谢
Kevin