This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B67-Q1:快速重启测试中的输出尖峰问题

Guru**** 2494045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B67-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715199/tps7b67-q1-output-spike-issue-in-rapid-power-cycle-test

器件型号:TPS7B67-Q1

大家好、团队成员

我的汽车客户在其汽车信息娱乐系统中使用 TPS7B6701-Q1将 CAN 和 MCU 的 VBATT 14.4V 转换为5V。 它们发现、在重新 ID 电源循环测试期间、输出出现尖峰。 这里是波形和原理图。 是否有任何解决此问题的建议?

CH1 (黄色): TPS7B6701-Q1的输入电压、5V/Div

CH2 (蓝色):TPS7B6701-Q1的输出电压、2V/Div

客户电路图:

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    过冲是由 TPS7B67-Q1的压降恢复引起的。 虽然从压降恢复时所有 LDO 都具有一定的过冲、但 TPS7B67-Q1的瞬态响应比许多其他 LDO 慢。 因此、从压降恢复时的过冲更大。 如果您可以将 Vin 压摆率限制为小于200mV/ms、则过冲可以限制为0.5V;但是、如果您无法限制输入压摆率、则输出端的齐纳二极管可以限制过冲。

    其他信息可在数据表的第10节"电源建议"下找到。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的建议。

    客户 Vin 压摆率约为2V/ms、大于200mV/ms。

    CH1 (黄色):VIN

    CH2 (蓝色):输出电压

    但是、在客户将 EN 引脚上的电阻器 PR214 / PR215从47k/47k 更改为100k/47k、并将 FB 引脚上的电阻器 PR32 PR112从10k / 3.3k 更改为30k/10k 后、问题得到修复、尖峰消失。

    您能否建议更改 EN 和 FB 引脚上的电阻器为什么可以解决此问题?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    通过更改 EN 上的电阻分压器、您可以在启用 LDO 时使 Vin 处于更高的电压。 在 Vin 瞬态期间、您可能会禁用 LDO、然后在 Vin 恢复到足以最大程度地减少过冲后重新启用 LDO。 在 LDO 被禁用时、输出电容器仍会暂时保持 Vout 为高电平;因此、很难从提供的范围内判断是否发生了这种情况。

    更改反馈电阻分压器可能不会产生太大的影响、因为压降产生的过冲仅取决于 LDO 的瞬态响应和 Vin 压摆率。 增加分压器中的总电阻只需减少通过分压器从 Vout 到 GND 的电流量。

    非常尊重、
    Ryan