This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PMP4909参考设计使用 TPS23754 PoE 控制器

Guru**** 2493715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715893/tps23754-pmp4909-reference-design-uses-the-tps23754-poe-controller

器件型号:TPS23754

您好,

我可以获得 PMP4909的变压器设计文件吗? 这将对我们的设计非常有帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tan、

    客户对此相对较旧的参考设计感兴趣的任何特殊原因? TPS23754EVM-383是一种更新的设计、已用于许多项目、我们建议将其用于该功率级别和输出电压。
    www.ti.com/.../slvu304c.pdf

    您可以在以下链接中找到它的设计文件。
    e2e.ti.com/.../1329763

    请告诉我您是否正在寻找。 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darwin,

    我们 的客户  还可以 使用 TPS23754EVM-383  进行设计 ,但是,他们也需要变换器;您是否可以将 TPS23754EVM-383的变压器设计文件传递 给我们? 这将对我们的设计非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    感谢您确认 EVM 正常。 请注意、变压器是由 Wurth 和 Pulse 设计的、因此其结构设计专为他们设计、而不是 TI 设计、因此我们不知道这些信息。

    但是、请查看以下指向其产品说明书的链接:

    www.mouser.com/.../750311320-471096.pdf
    www.mouser.com/.../P675-9591.pdf

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、达尔文,感谢您的帮助,我们的客户也有与以下问题相同的问题,您能帮您检查一下,tks!

    1、因为它们仅设计为 Vout:12V/2A ,、所以它们想了解为什么 Q3和 Q5  在建议的 BOM?,中使用如此大的裕度

    2. 原理图作为 附件,您能帮您审阅吗?tks

     e2e.ti.com/.../XRAI_2D00_EX_2D00_V1.0_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    请查看我的以下评论:

    1.详细了解有源钳位正激式拓扑可能是一个不错的选择。 我喜欢使用以下应用手册作为参考。 但在较高的层面上、它是输入电压、匝数比和额外裕量的组合。 Q5更高、因为占空比是考虑因素之一。 我们不建议降低 FET 额定值。
    www.ti.com/.../slua535.pdf

    请参阅有关原理图的注释:

    R54看起来很大。 我建议从1k 欧姆开始
    R55比 EVM 高2倍。 您可能希望在测试时再次检查输出电流限制。
    我不确定什么是 CTR U8、但请确保它与 EVM 中使用的 CTR 相同、为80-160%。

    大多数情况下连接正确。 但是、我注意到大多数组件值与 EVM 有很大不同。 我们建议该设计尽可能靠近 EVM、以获得已知的有效解决方案。

    此致、
    达尔文