This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930奇怪的电池电压平坦/读数卡住/读数不正确

Guru**** 2493935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716931/bq76930-bq76930-weird-cell-voltage-plateau-reading-stuck-incorrect-readings

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:BQ76920EV2400

大家好、

目前、我正在评估 bq76930芯片(它是一个小兄弟、bq76920)、以实现即将推出的8节(4节)电池组 BMS。 由于我有8节电池、引脚18和17短接在一起(VC8和 VC9)、引脚24和23 (VC3和 VC4)。 在我对原型 PCB 进行初始评估期间、我注意到电池测量中出现了一些奇怪的平台。 我的结果与其他人发布的此未解决问题相同: e2e.ti.com/.../557017

在我的这个测试期间、我让 bq76930在与微控制器通信的同时测量电池电压、并将数据从 PC 中输出、以便我可以记录它。 与 AFE 并联时、我有一个 HP 数据记录器可用作所有电压测量的参考。 下面显示了我返回的一个电池的测量数据、但所有其他电池在某种程度上显示相同的行为。



这是我的电池组的一个放电/充电周期。 可以看到、开始时的电压测量一直保持在3.1V 以下、并保持大约20分钟。 然后、它会跳回、但与电池上的实际电压存在负偏移。 然后、我们再次看到"冻结"(处于相同的电压电平!)、然后它恢复正常。

我的第一个想法是、我在 PCB 上做了一些错误、因此为了排除 PCB 和测量设置中可能出现的错误、我抓取了评估板以及 EV2400接口板、并进行了以下测试。

该板配置为测量8节电池-因此引脚24/23和18&17分别短接在一起。 我有8个独立的浮动电源对电池进行仿真、在1号电池之间插入了如下函数发生器:

信号发生器生成频率为500uHz 和800mVpp 的三角波形。 EV2400软件正在记录数据、其配置如下:

我为单元格1 (以及用于比较的单元格2)获取的数据如下所示:

电压状态仍然存在! 注意:评估板上的芯片是我在测试 PCB 上使用的芯片的不同实例。

为什么会发生这种情况? 这是因为 bq76930 AFE 的配置有误、还是芯片默认情况下会发生这种情况? 如果这是一个很好理解的东西、我可以在哪里找到它的数据、或者找到补偿它的方法?

谢谢!
Aleks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksandar、
    器件可以执行此操作、请注意 bq76930数据表的图6-2、其中误差在电压下可能会出现不连续性。 您的图显示了该行为的一个示例。 我不知道补偿它的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WM5295,

    从图6-2中我不太清楚是否存在不连续性。 您是否将 VCX 误差电压跳转称为"不连续性"? 我希望 IC 在偏移方面出现 EN 误差、但不会冻结测量数据。

    谢谢、
    Aleks
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksandar、
    是的。 如果报告的电压跟随与施加的电压相关的"线路"、则报告的电压和施加的电压之间可能存在一些误差。 如果报告的值在电压继续变化时停止变化、误差将增加。 如果该值突然跳回到它之前所关注的"行"或它的另一侧、则错误将跳回它所在的位置或它所在的另一侧的值。 我将其称为误差曲线中的不连续性。 我认为您的三角波很好地显示了这一点。