This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:请帮助查看 TPS40210原理图

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716356/tps40210-please-help-to-review-tps40210-schematic

器件型号:TPS40210

尊敬的 TI 专家:

我设计了基于 TPS40210的电源板、该电源板接受18VAC~30VAC 的输入并将其转换为12VDC @1.4A 输出。 该设计似乎不起作用、因为我无法获得所需的输出功率。 请帮您查看我的设计并检查您是否发现任何问题。 非常感谢。

Petere2e.ti.com/.../powerboard.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Hoi Wa IP、

    您能否监控 TP9和 TP23电压并将其显示在同一图片上? 请正确设置时间刻度、以便我们可以看到3到5个周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请查找以下信息以供您参考。 Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心您的变压器绕组极性会反转。  是否可以移除 D3并重新运行测试?