尊敬的团队:
请找到 内含的电池管理 IC (BQ25601)的电路原理图。
请您进行审核、并告知我们您的反馈。
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 NIBIN:
QON 引脚包含两个控制 BATFET 的功能。
BATFET 使能:一个由高电平到低电平的 QON 逻辑转换、时间长于 tSHIPMODE 抗尖峰脉冲打开 BATFET 并退出运输模式。
以下事件之一也可以启用 BATFET:
(1)。 插入适配器
(2)。 清除 BATFET_DIS 位
(3)。 设置 REG_RST 位以复位所有寄存器、包括 BATFET_DIS 位为默认值(0)
BATFET 复位:当适配器未插入(且 BATFET_DIS = 0)时、当 QON 至少由 tQON_RST 驱动至逻辑低电平、则针对关闭 BATFET
tQON_RST。 在 tBATFET_RST 持续时间后重新启用 BATFET。 此功能允许连接到 SYS 的系统具有上电复位功能。
镍氢电池:
您可以通过任一种方式来实现。 但是、您的系统通常由 SYS 供电、因此当充电器处于运输模式时、主机会断电、并且无法与充电器通信。 在这种情况下、您需要按下 QON 按钮或插入适配器。
当 BATFET 被禁用(在运输模式中)并通过设置 BATFET_DIS 来指示时、请执行以下操作之一
事件可以使 BATFET 恢复系统电源:
1.插入适配器
2.清除 BATFET_DIS 位
设置 REG_RST 位以复位所有寄存器、包括 BATFET_DIS 位为默认值(0)
QON 引脚上的逻辑高电平到低电平转换具有 tSHIPMODE 抗尖峰脉冲时间、可使 BATFET 退出运输
模式