This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:原理图审阅

Guru**** 2493735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715635/bq25601-schematics-review

器件型号:BQ25601

尊敬的团队:

请找到 内含的电池管理 IC (BQ25601)的电路原理图。

请您进行审核、并告知我们您的反馈。  

谢谢、此致、

Nibine2e.ti.com/.../Power-Management-IC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈如下:

    缺少 SDA 和 SCL 上拉电阻器

    2. PSEL 可连接至 REGN 并根据适配器检测通过 I2C 更改 IINDPM 电阻器。 如果没有适配器检测、则连接到 GND 也是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪茂:

    感谢您的快速响应。

    1) 1)我们将为 I2C 提供上拉电阻。

    2) 2)我们将使用可选的10K 电阻器将 PSEL 连接到 REGN。 没关系吗?

    此致、

    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIBIN S!
    SDA 和 SCL 应通过一个10k 电阻器连接到 VCC_3V3。
    2. PSEL 可直接连接至 GND,因此可移除 R1021。
    建议在 VCC_3V3和 STAT 之间放置一个 LED。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王奈城:

    感谢您的快速响应。

    我们将按照第1点和第2点的内容处理这些建议。

    对于第3点、是否必须放置 LED?

    此致、
    镍氢电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 NIBIN S:
    这不是强制性的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未检测到适配器类型、则将 PSEL 拉至 GND 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hong Mao 和 Naizeng Wang:

    感谢您的支持。

    此致、

    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hong Mao 和 Naizeng Wang:

    请告诉我们 QON 引脚需要注意的事项。

    我们不提供任何外部开关。 请提供建议支持。

    此致、
    镍氢电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIBIN:

    QON 引脚包含两个控制 BATFET 的功能。

    BATFET 使能:一个由高电平到低电平的 QON 逻辑转换、时间长于 tSHIPMODE 抗尖峰脉冲打开 BATFET 并退出运输模式。

    以下事件之一也可以启用 BATFET:

    (1)。 插入适配器

    (2)。 清除 BATFET_DIS 位

    (3)。 设置 REG_RST 位以复位所有寄存器、包括 BATFET_DIS 位为默认值(0)

    BATFET 复位:当适配器未插入(且 BATFET_DIS = 0)时、当 QON 至少由 tQON_RST 驱动至逻辑低电平、则针对关闭 BATFET

    tQON_RST。 在 tBATFET_RST 持续时间后重新启用 BATFET。 此功能允许连接到 SYS 的系统具有上电复位功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 王奈城:

    我们是否可以通过软件(清除 BATFET_DIS 位)来处理运输模式、而不是对 QON 使用外部开关?

    在收到出厂的器件后、在这种情况下(通过软件、因为没有外部开关)需要完全注意哪些事项。

    此致、

    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIBIN:

    如果 QON 没有外部开关、则只能通过插入适配器退出运输模式。

    原因:在运输模式下、BATFET 被禁用、因此电池无法为 bq25601供电。 如果您不通过适配器供电、软件将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    镍氢电池:

    您可以通过任一种方式来实现。 但是、您的系统通常由 SYS 供电、因此当充电器处于运输模式时、主机会断电、并且无法与充电器通信。 在这种情况下、您需要按下 QON 按钮或插入适配器。

    当 BATFET 被禁用(在运输模式中)并通过设置 BATFET_DIS 来指示时、请执行以下操作之一

    事件可以使 BATFET 恢复系统电源:

    1.插入适配器

    2.清除 BATFET_DIS 位

    设置 REG_RST 位以复位所有寄存器、包括 BATFET_DIS 位为默认值(0)

    QON 引脚上的逻辑高电平到低电平转换具有 tSHIPMODE 抗尖峰脉冲时间、可使 BATFET 退出运输

    模式