This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:用于备用电源的输入电容器

Guru**** 2493955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716357/tps561201-input-capacitor-for-power-backup

器件型号:TPS561201

您好!

我使用 的是 TPS561201、输入为15V、输出为3.3V。  

现在我想添加特性(低成本)、以便在断电时微控制器有一些时间来保存参数和发送信息。 该持续时间内的典型负载约为150mA、时间为100ms  

现在、我可以在 TPS561201的输出端使用1000uf ~2000uf 电容器、该电容器在输入15V 消失时提供充电。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hijack、

    如果输出电容过大、环路将变得不稳定、您何时需要将备用电容器添加到输出? 断电后?

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我从您的回复中了解到、当通电时我无法添加、因为环路将不稳定。 那么、断电后的机制是什么。
    还是可以在输入侧作为负载进行连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从理论上讲、这是可行的。 但是、需要大输入电容在断电后提供电源、并且由于大输入电容、输入电压也会缓慢增加、这将影响启动时间。

    此外、我认为1000uF 还不够。 应用是什么? 为什么微控制器需要一些时间来保存参数并在断电后发送信息?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个校正是仅需约25ms 的备份时间、而不是前面提到的150ms。 微控制器需要这样做、以便通过网关通知服务器、现在没有电源、器件将关闭。 这有助于让控制室人员了解状态。 这用于街道照明应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以尝试一下。

    肖恩