请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS561201 您好!
我使用 的是 TPS561201、输入为15V、输出为3.3V。
现在我想添加特性(低成本)、以便在断电时微控制器有一些时间来保存参数和发送信息。 该持续时间内的典型负载约为150mA、时间为100ms
现在、我可以在 TPS561201的输出端使用1000uf ~2000uf 电容器、该电容器在输入15V 消失时提供充电。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.