This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021212:DC=60VDC 隔离栅上连续工作电压的含义是什么?#39?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP021212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716067/dcp021212-what-s-the-meaning-of-continuous-working-voltage-across-isolation-barrier-dc-60vdc

器件型号:DCP021212

大家好、

请帮助回答与客户规格定义相关的问题。  

此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCP02、包括 DCP021212

    DCP02系列不能与栅极驱动器电路 、  直流连续模式或电压超过 SELV 限制的频率控制应用配合使用。

    有关更多详细信息、请参阅《DCP02隔离声明》规格中的第8.3段"附加的隔离说明"

    e2e.ti.com/.../1832.Pages-from-dcp02spec.-Isolation--statement.-pdf.pdf

    隔离电压应用。 对于未获得特定安全机构批准(操作隔离)的器件、可在正常运行的器件上施加的持续电压小于42.4VRMS 或60VDC。 确保输入和输出电压均保持正常的 SELV 限制。

    隔离测试电压代表了瞬态电压抗扰度的度量。

    警告当超过 SELV 时、不要将此器件用作安全隔离系统的元件。

     

    外部持续电压差限值被定义为在 VIN (-)和 Vout (-)接地之间测得的电压。 该转换器设计为接地故障隔离器件。 它不能在 大于60VDC 的条件下使用连续电压隔离栅运行。 隔离 1秒1kv 生产测试仅验证初级和次级变压器导线之间的磁涂层分离。

    以 公共接地为基准的最大电势差(Vin(+)与 Vout 接地)限制为 Vin (-)与输出(接地)之间的连续60V DC 或42V 峰值交流瞬态。 。 一次侧和二次侧变压器导线将相互接触、并由磁性导线覆层隔开。 变压器导线为单涂层材料 、而不是双涂层。 UL 列表 E199929中的电压限值为 SELV 或60VDC 连续电压或42V 瞬态峰值电压。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    非常感谢您的回答。 那么、我们是否有支持大于90V 隔离直流电压的替代器件?

    此致
    刘罗宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾:

    TI 没有 任何符合您的90V 至12V 输入电压要求的隔离式转换器。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    谢谢。 那么、我仍然有一个问题、您能否向我发送这些隔离式转换器的最新器件列表或路线图?
    如果可以、请发送至我的电子邮件:robin-liu@ti.com

    此致
    刘罗宾