This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65651A

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715390/tps65651a

主题中讨论的其他器件:TPS65651A

您好!

  我想知道 TPS65651A 上针对 ELVDD 和 ELVSS 的最大输出电流能力。

我进行了一些计算。

具有3V 输入、4.6V 输出(ELVDD)、F=1.6MHz、Eff=80%、L=4.7uF

在最坏情况下、输出电流为0.47A 时的电流限制。

我的计算是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我已就此问题与专家联系。 请于2018年8月8日之前回复

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    数据表的第一页提到了 ELVDD/ELVSS 电压轨上的电流能力为300mA。
    针对 ELVDD、3V 输入、4.6V 输出、80%效率的开关电流限制为800mA。 L=4.7uH (最小值3.76uH、容差)、开关应达到大约370mA 的电流限制。
    此致、
    辽卡特