请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65651A您好!
我想知道 TPS65651A 上针对 ELVDD 和 ELVSS 的最大输出电流能力。
我进行了一些计算。
具有3V 输入、4.6V 输出(ELVDD)、F=1.6MHz、Eff=80%、L=4.7uF
在最坏情况下、输出电流为0.47A 时的电流限制。
我的计算是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道 TPS65651A 上针对 ELVDD 和 ELVSS 的最大输出电流能力。
我进行了一些计算。
具有3V 输入、4.6V 输出(ELVDD)、F=1.6MHz、Eff=80%、L=4.7uF
在最坏情况下、输出电流为0.47A 时的电流限制。
我的计算是否正确?