This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:DCR 电流感测值

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715320/tps43060-dcr-current-sensing-values

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5121

您好!

我在将 TPS43060用作升压控制器时尝试实现 DCR 电流感应。

根据我的计算:
VCS_max_typ = 0.0695V (根据最大占空比计算、使用图 TPS43060数据表的20个部分)
RCS = VCS_max (典型值)/(1.2*I_L、pk)= 10.387m Ω

所选电感器= 8.2uH (最大 DCR = 10.81m Ω、最小 DCR = 9.83m Ω)。

L (亨利)      DCR、欧姆      L/DCR =
8.20E-06      0.01.           8.20E-04          (认为0.01 Ω 是电感器 DCR 的合理值)

选择位于8.2uH 电感器上的 R1、C 滤波器值):
R1 (Ω)     L/DCR         C (计算值)
1000         8.20E-04       8.20E-07

根据 Haifeng Fan 的2014 How2Power 文章、我 计划使用1k Ω 补偿电阻器来抵消电流感应输入的70uA 偏置电流引起的偏移。

R1和 C 值是否高于合理值?
我可以将这些用作最终值、还是需要考虑其他因素(例如电流感应放大器的增益等) 或任何其他因素?

此致、
Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    一旦时间常数匹配、它应该起作用。 因此、您的选择是可以的。

    祝您在项目中好运。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的回答。 还有几个问题:

    1) 1) ISNS+、ISNS-引脚上馈送的电压纹波的可接受水平是多少?

    2) 2)在使用 TPS43060时、是否建议使用一种方法来限制从输入电源流入升压转换器的浪涌电流?

    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    电流感应放大器是快速器件、这两个引脚上的最大纹波为50mV、否则将触发峰值限制。

    如果浪涌主要由负载引起、则可以增大 SS 电容器以降低启动速度。 如果浪涌主要是由输入应用期间对输出电容器充电引起的、则 SS 将不起作用。 在这种情况下、您应该考虑 LM5121、或者在升压级的输入端添加一个热插拔器件。

    LM5121集成了浪涌限制功能、请查看。

    谢谢、
    Youhao