This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:DM_CODE 的默认值

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716280/bq27421-g1-default-value-for-the-dm_code

器件型号:BQ27421-G1

您好!

我目前正在使用 DM_Code 作为版本控制字段、以确定是否对 BQ27421进行了编程。  我找不到有关此字段默认值的任何文档、但发现出厂设备在断电时将该值重置为49 (0x31)。

我可以依赖所有具有相同默认值的未来器件、还是可以提供有关 BQ27421版本控制方案的任何其他指导?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kwolfe:
    该监测计是基于 ROM 的监测计、这意味着如果发生功率损耗、则已配置的监测计将被清除。 您的主机需要具有非易失性存储器、用于存储监测计上配置的数据、以便在断电时可以重新加载监测计。 bq27421快速入门指南中介绍了此信息

    www.ti.com/.../sluuah7

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我理解-我们正在做所有这些。  但我需要一种检测断电时间的方法、并希望使用 DM 代码。  DM 代码可能有一个默认值。  这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为清楚起见、除了"ITPOR"值之外、我还想检查 DM 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认值是在发生上电复位时返回的值。 不变
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "不变"

    您的意思是它不会从器件上电变为器件上电、也不会从芯片变为芯片、从修订变为修订?

    我们将其用于将在数千个器件中使用的生产代码中。 我需要知道该器件的最终行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kwolfe

    回到您原来的问题、您需要使用 itPOR 来检测功率损耗或是否发生了 POR。

    如果发生 POR、所有设置都会返回默认值。 只要固件版本相同、默认值就完全相同
    谢谢
    Onyx