请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 您好!
我目前正在使用 DM_Code 作为版本控制字段、以确定是否对 BQ27421进行了编程。 我找不到有关此字段默认值的任何文档、但发现出厂设备在断电时将该值重置为49 (0x31)。
我可以依赖所有具有相同默认值的未来器件、还是可以提供有关 BQ27421版本控制方案的任何其他指导?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在使用 DM_Code 作为版本控制字段、以确定是否对 BQ27421进行了编程。 我找不到有关此字段默认值的任何文档、但发现出厂设备在断电时将该值重置为49 (0x31)。
我可以依赖所有具有相同默认值的未来器件、还是可以提供有关 BQ27421版本控制方案的任何其他指导?
谢谢!