请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 尊敬的 导出:
大约为 tps92692、如果 DIM/PWM 引脚提供100% PWM 信号、内部振荡器有多少占空比? 如果没有 FLT 信号标志,即 FLT 引脚不是低电平,不 触发 ss 引脚(当 ss 引脚连接到 FLT 引脚时),系统不重新启动,外部 MOSFET 何时会打开和关闭?
因为我的客户在 LED 灯串为弱光时总是遇到 LED 闪烁问题。我想知道这种芯片切换的原理。
谢谢
徐 Cickey