This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS 92692的外部 MOSFET 开/关问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716662/tps92692-the-external-mosfet-on-off-question-of-tps-92692

器件型号:TPS92692

尊敬的 导出:

大约为 tps92692、如果 DIM/PWM 引脚提供100% PWM 信号、内部振荡器有多少占空比? 如果没有 FLT 信号标志,即 FLT 引脚不是低电平,不 触发 ss 引脚(当 ss 引脚连接到 FLT 引脚时),系统不重新启动,外部 MOSFET 何时会打开和关闭?

因为我的客户在 LED 灯串为弱光时总是遇到 LED 闪烁问题。我想知道这种芯片切换的原理。

谢谢  

徐 Cickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、徐 Cickey、

    首先、我们可以获得您在设计中使用的原理图、以便我们可以更详细地了解您所做的工作、以便我们发表意见。 另一个因素是您尝试随负载(LED 的数量)和 LED 正向电压一起命令的电流。

    闪烁问题...是以高电流启动、然后发出命令以降低来自 IADJ 引脚的电流、还是以低电流启动以开始?

    谢谢 Tuan