我们在 LED 灯具中成功使用了该器件(TLC59116IPW)、 但是、当减小 PWM 的占空比时、似乎存在随机的"跳跃"、有时在不同的时间有1个或多个通道"亮"一小部分、然后返回调光周期。
每次调光速率都是恒定的、但"光点"的通道不一致、不同的通道和调光点也不同。
我们记录了 I2C 数据、以检查是否存在毛刺脉冲并且没有明显的毛刺脉冲。
从调光到调光的循环没有问题、只能从调光到调光。
有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在 LED 灯具中成功使用了该器件(TLC59116IPW)、 但是、当减小 PWM 的占空比时、似乎存在随机的"跳跃"、有时在不同的时间有1个或多个通道"亮"一小部分、然后返回调光周期。
每次调光速率都是恒定的、但"光点"的通道不一致、不同的通道和调光点也不同。
我们记录了 I2C 数据、以检查是否存在毛刺脉冲并且没有明显的毛刺脉冲。
从调光到调光的循环没有问题、只能从调光到调光。
有什么想法吗?
肯尼思、您好!
我们使用组维度(GPPPWM)来更改 DIM 电平。 我们在测试中的所有写入都使用 ALLCALL 地址同时发送到所有器件。
我们尝试了自动 DIM 速率、在该速率下、我们将定时阶跃更改传输到 TLC59116 (稳定变化速率)。 在这些测试期间、我们监控了 I2C 总线事务、以确保我们正在发送正确的数据、并且数据未被损坏。
只有在斜升下降期间、斜升光输出不会出现问题。 我们看到的闪存不一致、并不是同时出现在所有 TLC59116器件上。 我们的配置在同一总线上连接2到12个 TLC59116芯片、闪存在所有配置中发生。
闪烁显示为明亮的闪光、远高于当前选择的输出电平、通常在暗度范围的下半部分。 尽管如此,我们也在奇数场合看到了上半部分的闪光。
欢迎您提出任何意见。
谢谢
大家好、Steven、
您能否帮助使用刷新每个通道 PWM 来实现调光并参阅以下代码:
e2e.ti.com/.../TLC59116-Sample-Code.zip
它应该可以解决您的问题。
如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
谢谢。
此致、
Kenneth