This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:TLC59116调光周期上的"块

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714498/tlc59116-blip-on-dimming-cycle-of-tlc59116

器件型号:TLC59116

我们在 LED 灯具中成功使用了该器件(TLC59116IPW)、 但是、当减小 PWM 的占空比时、似乎存在随机的"跳跃"、有时在不同的时间有1个或多个通道"亮"一小部分、然后返回调光周期。

每次调光速率都是恒定的、但"光点"的通道不一致、不同的通道和调光点也不同。

我们记录了 I2C 数据、以检查是否存在毛刺脉冲并且没有明显的毛刺脉冲。

从调光到调光的循环没有问题、只能从调光到调光。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven、

    您如何实现对 DIMM 的明亮周期?

    是否使用 GRPPWM?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我们使用组维度(GPPPWM)来更改 DIM 电平。 我们在测试中的所有写入都使用 ALLCALL 地址同时发送到所有器件。  

    我们尝试了自动 DIM 速率、在该速率下、我们将定时阶跃更改传输到 TLC59116 (稳定变化速率)。 在这些测试期间、我们监控了 I2C 总线事务、以确保我们正在发送正确的数据、并且数据未被损坏。  

    只有在斜升下降期间、斜升光输出不会出现问题。 我们看到的闪存不一致、并不是同时出现在所有 TLC59116器件上。 我们的配置在同一总线上连接2到12个 TLC59116芯片、闪存在所有配置中发生。  

    闪烁显示为明亮的闪光、远高于当前选择的输出电平、通常在暗度范围的下半部分。 尽管如此,我们也在奇数场合看到了上半部分的闪光。

    欢迎您提出任何意见。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、

    您能否帮助使用刷新每个通道 PWM 来实现调光并参阅以下代码:

    e2e.ti.com/.../TLC59116-Sample-Code.zip

    它应该可以解决您的问题。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的建议、遗憾的是、这种单独的 PWM 控制方法将不适合我们、因为它会降低我们的动态调光范围。

    我们的应用将各种通道设置为不同的级别、以便获得特定的渲染效果、此时我们需要对 PWM 进行分组控制、以便每个通道之间的相对强度与我们对输出进行调光时保持不变。

    问题仅在斜降而不是斜升时出现。

    谢谢你  

    此致

    Steven