请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130 主题中讨论的其他器件: TPS62135、
您好!
我与客户一起评估 TPS62130EVM-505。 此电路板已组装所有原始元件、用户指南指出、在输入电压为3.7V-17V 且负载高达3A 时、该电路板应正常工作。
- 在 Vin=12V Iout=2A 时运行时、我们会看到一个清晰的周期性开关节点(图1)。
- 在 Vin=4.75V Iout=2A 时运行时、我们会看到一个抖动混乱的开关节点(图2)。
- 从杂乱的开关节点到干净的开关节点之间的转换发生在大约11V 的电压下。
- 我们在将频率设置为2.5MHz 时没有看到问题、仅在1.25Mhz 时。
您是否可以推荐任何故障排除步骤? 如果您需要其他数据、请告诉我。
图1:
图2: