This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:开关节点抖动

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130EVM-505, TPS62135, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716666/tps62130-switch-node-jitter

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS62135

您好!

我与客户一起评估 TPS62130EVM-505。 此电路板已组装所有原始元件、用户指南指出、在输入电压为3.7V-17V 且负载高达3A 时、该电路板应正常工作。

  • 在 Vin=12V Iout=2A 时运行时、我们会看到一个清晰的周期性开关节点(图1)。
  • 在 Vin=4.75V Iout=2A 时运行时、我们会看到一个抖动混乱的开关节点(图2)。
  • 从杂乱的开关节点到干净的开关节点之间的转换发生在大约11V 的电压下。  
  • 我们在将频率设置为2.5MHz 时没有看到问题、仅在1.25Mhz 时。

您是否可以推荐任何故障排除步骤? 如果您需要其他数据、请告诉我。

图1:

图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    对于新设计、我建议使用尺寸更小、电流更高且功能丰富的 TPS62135/6。

    对于低频设置、D/S 建议使用2.2uH 电感器。

    此外、如果您使用电子负载进行测试、请使用电阻负载重试。 电子负载经常会导致尝试保持特定电流的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您推荐该器件、似乎只需以1ku 的成本进行改进。

    此外、感谢您指出低频电感器要求。 我希望 EVM 用户指南中提到这一点、因为 TPS62130电路板上装配了1uH 电感器、默认设置为低频(1.25Mhz)。

    我觉得这将会清除问题。 非常感谢。

    此致、
    Ryan B.