主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ40Z60、 BQ40Z50-R2、 BQ40Z50-R1
您好!
当使用低电压电池(3.0V、BAT = 2.7V)进行交流供电时、预充电不会开启。
下面是一些明显的位寄存器:
电池模式 AM = 1 (报警模式)
操作状态 SS = 1 (安全模式)
运行状态 SDV = 1 (由于电池组电压过低而触发关断)
充电状态 PV = 1 (预充电电压区域中的最小电池电压)
安全状态 CUVC = 1 (检测到补偿电池欠压)
安全状态 CUV = 1 (检测到电池欠压)
我已设置:
高级充电算法/电压范围/预充电启动电压= 500mV
高级充电算法/电压范围/充电电压低 = 1000mV
可使用 bqStudio 命令手动启用预充电
(请参阅随附的 prechar_SafetyMode_PackUnderVoltage.log)
FET_EN (禁用 FW 控制)
PCH_FET_TOGGLE (启用预充电、电池变为其正常电压=7.6V)
我还附加了 src 文件:
bq40z60_V0_15_build_21_2S6P_R0.05b_NoPreCharge。src
e2e.ti.com/.../NoPReCharge.rar
谢谢、
Tom