您好!
我很难让 LM5085从60V 电源获取12V 10A 输出。
该设计在电流约为3A 之前一直正常工作、高于该值时、它会产生奇怪的噪声、并会损坏 FET 并使其灼伤。 在此之前、它在3A 时运行良好(无加热)。 我用一些大 FET 替换了 FET 进行测试、行为相同、但 FET 仍然存在。
我在测试中使用可变电阻器负载、输出没有什么特别之处。
它似乎与电流限制无关(处于电流限制模式时、行为有所不同)。
我还尝试增加电感器以获得更高的 Isat 和更高的电感、但没有产生太大的差异。
如果有任何提示、我们将不胜感激。