This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:#Isolated 200W power,由44V 直流电池提供2VDC @150#39;C~TPS40200/TPS54362/LM116/TPS62110#全桥~High Effy 85/90%@150#39;c.

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716430/webench-tools-isolated-200w-power-from-44v-dc-battery-to-provide-2vdc-150-c-tps40200-tps54362-lm116-tps62110-full-bridge-high-effy-85-90-150-c

主题中讨论的其他器件:TPS40200-HT

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TI -高温控制器领域的专业领域_I 迫切需要 一个隔离式200W 电源、从44V 直流电池到提供2VDC @150'C 输出、这可能是因为我看到直流/直流转换器的温度高达125'C、但150'C 是棘手的、因为这会将所有组件推向边缘限制。 这实际上是可以实现的吗?  如果有任何公司能够做到这一点、我认为 TI 是唯一的机会、因为 TI 提供的转换器系列-超线程转换器的工作温度超过125'C?

即使是整流也很棘手、因为二极管不能以太高的损耗使用、并且使用电机作为整流的最终阶段也会产生自己的问题、因为 ADuM7223等器件无法使用、并且在变压器设计中增加了难度、因为整流阶段可能需要额外的绕组?

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    我们将查看您的查询。 我们很快就会回来。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    我认为我们没有任何能够满足这些规格的东西。

    最接近的是 TPS40200-HT、但它是非隔离式、您需要大约33个并联才能获得所需的电流。 尽管您可能能够将此器件与栅极驱动器和强大的 FET (以及大量并联)配合使用。 但这需要大量考虑和器件选择。

    抱歉、
    Sam