请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS40200-HT工具/软件:WEBENCH设计工具
TI -高温控制器领域的专业领域_I 迫切需要 一个隔离式200W 电源、从44V 直流电池到提供2VDC @150'C 输出、这可能是因为我看到直流/直流转换器的温度高达125'C、但150'C 是棘手的、因为这会将所有组件推向边缘限制。 这实际上是可以实现的吗? 如果有任何公司能够做到这一点、我认为 TI 是唯一的机会、因为 TI 提供的转换器系列-超线程转换器的工作温度超过125'C?
即使是整流也很棘手、因为二极管不能以太高的损耗使用、并且使用电机作为整流的最终阶段也会产生自己的问题、因为 ADuM7223等器件无法使用、并且在变压器设计中增加了难度、因为整流阶段可能需要额外的绕组?
感谢你的帮助。