This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61085:降额的含义

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714904/webench-tools-tps61085-meaning-of-derating

器件型号:TPS61085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

下面显示的线路连接到底意味着什么?

我找不到这家 Taiyo Yuden P/N 的降额信息,所以我试了 Kemet 和 Murata,也没有降额80%(因为我首先了解了该细胞中的信息。 FWiw、对于类似的尺寸、电压和 X5R 项目、Kemet K-SIM 说电容降低10%、Murata Simfing 说50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    来自建模团队的人员将回答您的问题、请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder Costa17、

    我们仅估算陶瓷电容器的总降额电容器、该电容器的额定电容是施加在该电容器上的直流偏置电压的函数。 如果我们获得制造商提供的该降额电容器数据、我们将使用降额电容器的值。 在其他情况下、我们使用 C_ACTUAL =标称值*(1-VApplied /VDCrating)形式的线性降额、例如、对于施加的8V 电压至16VDC 额定电容、标称值将在线性近似中减半。 在本例中、由于我们没有关于 TAIYO Yuden 电容 EMK212BJ106KG-T 的数据、因此我们使用了该线性降额方程。 在选择电容时、我们会考虑该降额值、因此我们不会最终挑选不符合设计电容要求的电容器。 您可以单击该电容器上的"Select Alternate Part"、并根据需要选择另一个具有更有效/降额电容器的电容器。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    首先、非常感谢您的回答。 这对我来说现在更有意义。

    FWiw、在 Taiyo Yuden 网页中挖掘、我找到了一个显示 P/N 参数的工具。 尤其是对于该 P/N、5V 时的降额为50%。 该工具还提出了一些问题、但我想我将在深入探究后再打开另一个线程。

    不过、我还有另一个问题。 我认为它与 OP 有关、因此我将在此提出。 正如您在 BOM 中看到的、建议的输出电容为43uF、并且它选择了一个非常昂贵的器件(可能也基于降额)。 但是、我将电容降低到15uF (已经降额)、结果看起来不错:显然、纹波更高、但对我的应用来说仍然可以、瞬态响应几乎完全相同、看起来稳定。

    那么、问题是如何确定输出电容以及可以安全地改变的量。

    再次感谢您的支持。

    较旧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    感谢您提供有关 Taiyo Yuden 工具的信息。 请在您可以的时候告诉我们详细信息。

    我们使用稳态纹波和负载瞬态电压要求来设计输出电容器。  我们在"Alternate parts (备用部件)"页面上提到了 Cout 的推荐限制。 您可能也能够获得具有稍低值的工作设计、但正如您说过的、您最终可能会对纹波或瞬态响应以及某些情况下的稳定性造成影响。 通常、最好在工作台上使用更新的 Cout 测试设计、并使用测试板、以确保您获得预期的响应。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod。

    这很有帮助、非常感谢。

    较旧。