工具/软件:WEBENCH设计工具
下面显示的线路连接到底意味着什么?
我找不到这家 Taiyo Yuden P/N 的降额信息,所以我试了 Kemet 和 Murata,也没有降额80%(因为我首先了解了该细胞中的信息。 FWiw、对于类似的尺寸、电压和 X5R 项目、Kemet K-SIM 说电容降低10%、Murata Simfing 说50%。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
下面显示的线路连接到底意味着什么?
我找不到这家 Taiyo Yuden P/N 的降额信息,所以我试了 Kemet 和 Murata,也没有降额80%(因为我首先了解了该细胞中的信息。 FWiw、对于类似的尺寸、电压和 X5R 项目、Kemet K-SIM 说电容降低10%、Murata Simfing 说50%。
您好、Elder Costa17、
我们仅估算陶瓷电容器的总降额电容器、该电容器的额定电容是施加在该电容器上的直流偏置电压的函数。 如果我们获得制造商提供的该降额电容器数据、我们将使用降额电容器的值。 在其他情况下、我们使用 C_ACTUAL =标称值*(1-VApplied /VDCrating)形式的线性降额、例如、对于施加的8V 电压至16VDC 额定电容、标称值将在线性近似中减半。 在本例中、由于我们没有关于 TAIYO Yuden 电容 EMK212BJ106KG-T 的数据、因此我们使用了该线性降额方程。 在选择电容时、我们会考虑该降额值、因此我们不会最终挑选不符合设计电容要求的电容器。 您可以单击该电容器上的"Select Alternate Part"、并根据需要选择另一个具有更有效/降额电容器的电容器。
如果您有任何疑问、请告知我们。
此致、
模块